This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:+ DRV8711 GUI 不响应请求

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8711, DRV8711, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/984416/msp-exp430g2et-drv8711-gui-doesn-t-response-to-the-request

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:BOOST-DRV8711MSP-EXP430G2DRV8711eZ430-F2013MSP-EXP430F5529LP

大家好、我有一个 MSP-EXP430E2GT 板和 BOOST-drv8711来测试步进电机。(不是 MSP-EXP430G2板)

我将固件加载到 MCU、关闭 CCS、然后运行 GUI、运行时间为6.2.0.0。

但是、GUI 无法识别固件版本的满量程电流。 使用"Register"选项卡、我调用"Read All"命令、没有反馈。

似乎没有 SPI 通信、也没有通过示波器在总线上执行任何操作。

我可以测量来自 MSP430总线的 UART 活动、TX 和 RX 都是如此、消息周期为5ms。

我已经将 Rx 和 TX 引脚水平放置在 launchpad 上、移除 J6和 J7以启用 SPI 端口。此外、BOOST-drv8711的 VM 为12V、现在未连接任何电机。

有人建议我检查此问题吗?

此致

箭头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要几天时间来检查此错误并返回给您。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    我在论坛上找到了一个主题。 它表示新 MSP430G2ET 板的 UART 存在延迟。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/844797/boost-drv8711-the-evm-doesn-t-operate-with-sp-exp430g2et/3143633#3143633

    由于 MSP430G2板已停产、因此问题是一年前的问题。

    那么、新的 MSP430G2ET 评估板是否有使用 GUI 的替代解决方案?

    此致

    箭头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arrow、

    我能够使用我的 G2ET 板复制您的问题。 我尝试使用外部 USB-TO-TTL 串行适配器、但 GUI 无法识别它。

    [引用 userid="326998" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/984416/msp-exp430g2et-drv8711-gui-doesn-t-response-to-the-request/3637380 #3637380">我在论坛中找到了一个主题。 它表示新 MSP430G2ET 板的 UART 存在延迟。[/quot]

    很棒的发现! 新的 G2ET LaunchPad 具有一个名为 eZ-FET 的更新板载调试器。 较旧的 G2 LaunchPad 具有较旧的 eZ430板载调试器。 更新后的调试器必须以不同的方式处理反向通道 UART 通信、这就是新电路板无法与 独立 GUI 完全配合使用的原因。 最近、我们已经从独立 GUI 转向基于 GUI Composer (GC)的在线 GUI。 GC 演示可在 Gallery 中找到。 但是、我没有找到适用于 DRV8711的 GUI、我不确定何时会发布新的 GUI。

    [引用 userid="326998" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/984416/msp-exp430g2et-drv8711-gui-doesn-t-response-to-the-request/3637380 #3637380"]

    由于 MSP430G2板已停产、因此问题是一年前的问题。

    那么、新的 MSP430G2ET 评估板是否有使用 GUI 的替代解决方案?

    [/报价]

    如上所述 、G2 LaunchPad 使用较旧的 eZ430调试器。 查看   《MSP 调试器用户指南 》中的表1、可以看到其他似乎包含 eZ430的工具、特别是 eZ430-F2013。 eZ430-F2013不支持对 G2553进行编程、但您可能会将 ez430的反向通道 UART 与 G2ET 板上的 GUI 和 G2553结合使用。 但是、我尚未对此进行测试。

    另一种方法是将另一个 LaunchPad 与 eZ-FET Lite 调试器配合使用、如 MSP-EXP430F5529LP。 我移除了隔离接线盒中除 GND、5V、3V3跳线之外的所有跳线。 接下来、我将跳线从最靠近调试器的 UART RXD 和 TXD 引脚分别连接到 G2ET LaunchPad 上的 P1.1和 P1.2引脚。 我还通过在3V3和 GND 引脚之间连接跳线、从 F5529 LaunchPad 为 G2ET LaunchPad 供电。 我也从 G2ET LaunchPad 的隔离跳线块中移除了所有跳线。 将 F5529 LaunchPad 的 USB 电缆插入到我的 PC 后、我打开了独立 GUI 并选择了第二个 COM 接口。 我不知道为什么它显示为"调试"而不是"应用"、但它起作用了! 下面是一些屏幕截图、其中显示了 GUI 中的满量程电流和固件版本。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。