This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:将上拉电阻器从47kΩ Ω 更改为4.7kΩ Ω

Guru**** 2968090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/984971/msp430f6726a-change-the-pull-up-resistor-to-4-7k-from-47k

器件型号:MSP430F6726A

您好!

我的客户正在使用 MSP430F6726A 在其电路板上测试 ESD。  我们看到了以下文档。

 

《■MSP430系统 ESD 故障排除指南》

3.3硬件故障排除指南

图2. MSP430 MCU 的推荐 SBW 电路

https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slaa932/slaa932.pdf

 

由于 MSP430在 ESD 测试期间复位、因此它们需要将 RESET 引脚的上拉电阻值更改为4.7kΩ Ω。 他们认为、增大的电流会使其更容易产生噪声。

没关系吗?

 

此致、

请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rei、  

    没关系。 您可以尝试将其更改为4.7k 欧姆。 这应该没有问题。  

    此致、  

    Lixin