This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:是否有一个用于设置电源电压监控器、高阈值的 Driverlib 示例?

Guru**** 2929210 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/984551/msp430f5419a-is-there-a-driverlib-example-for-setting-supply-voltage-supervisor-high-thresholds

器件型号:MSP430F5419A

您好!

  我有一个由外部3.3V 稳压器供电的 MSP430F5419A。 因此、我希望处理器在电压低于3.1V 左右时保持复位状态。 我如何使用 driverlib 函数执行此操作? 我看到 PMM_enableSvsHReset()等函数、但看不到如何设置高侧阈值。 在其他地方、我们将逐步使用 PMM_setVCore ()以逐渐增加到 PMM_CORE_LEVEL_2、但我想将 SVS 高侧阈值设置得远高于该阈值。

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 直接在寄存器 SVSMHCTL 中的 SVSMHRRL 中写入数据、而不需要 driverlib。