This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:器件数字 I/O 引脚的初始状态

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/984901/msp430f2274-the-initial-state-of-the-device-digital-i-o-pins

器件型号:MSP430F2274

您好!

参考《MSP430x2xx 系列用户指南》(文献编号:SLAU144J 2004年12月–2013年7月修订)、可以很容易地确定所有数字 I/O 引脚的初始状态(POR 或 PUC 之后)将被输入。

如果在 POR/PUC 初始化的输入数字 I/O 引脚上启用/禁用上拉/下拉电阻器、那么什么不清楚?如果启用了电阻器、如何启用它们、作为上拉或下拉电阻器?


加油!

耳塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表8-2显示所有 PxREN 寄存器都是"用 PUC 复位[=0]"、因此上拉/下拉电阻器被禁用。