This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSPMATHLIB

Guru**** 2942640 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPMATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/982590/msp430fr2311-mspmathlib

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件:MSPMATHLIB

能否在此器件上使用 MSPMATHLIB?

我在其网页上看到以下说明:

MSPMATHLIB 支持的 MSP430器件:

  • MSP430F5xx
  • MSP430F6xx
  • 基于 FRAM 的器件

但是、当我在 ccs1010->ccs->ccs_base->msp430-lib->FR2xx 文件夹中检查.lib 文件时、它不会列出。

 但它在5xx_6xx_FRxx 和4xx 文件夹中列出。 我可以使用这里的这些吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    在新项目中、MSPMATHLIB 默认处于活动状态。  请参阅 CCS 用户指南的第3.13节以启用或禁用 MSPMATHLIB。  应将 libmath.a 添加到链接器文件搜索路径中。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau157as/slau157as.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的帮助、我现在已将 libmath.a 添加到链接器路径中。

    但是、编译器在编译期间无法找到它:

    错误#10008-D:找不到文件"libmath.a" 

    此外、我还在按照您链接的 CCS v10指南进行操作、其中仅提到添加库。 但是、当我查看 MSPMATHLIB 指南时、它提到添加"msp430_math.h"文件。 我当前找不到该文件、编译器在编译期间找不到该文件。

    您知道在哪里可以找到此文件吗?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    很抱歉耽误你的时间。  libmath.a 可在 CCS 安装的库目录中找到。  如果您使用了默认安装路径、请参阅下面的。

    C:\ti\ccs1000\ccs\ccs_base\msp430\lib\5xx_6xx_FRxx