This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:高速风速计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/984352/msp430fr6043-high-speed-anemometer

器件型号:MSP430FR6043

您好!

我一直在尝试开发风速计、并研究了应用手册 slaa969、让3D 打印该装置、并购买了推荐的换能器。 我有下面提到的与此相关的问题

1) 1)您是否在可计算风速的风洞或实际位置测试了外壳、可以说 MSP430FR6043能够测量高达每秒约3米的风速。

2) 2)将传感器保持在60度角的原因、以便在提供的3D 打印装置中反射到板。

我正在紧急寻找答案。  

谢谢、

Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是概念设计的证明、尚未在风洞中进行测试。  该设计同样适用于室内空气测量(HVAC)。  为了测量更高的风速、换能器和反射表面之间的反射角应接近90度(这些参数可在参数3D 模型中更改)。 此外、具有更宽波束角的换能器将在更高的风速下适应波束的移动。  

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    非常感谢您的回复。 非常感谢您的帮助。 我只是不确定、应用手册中提到的传感器是否适用于风速计设计、以测量0-70mps 的速度范围?

    谢谢、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    如果换能器以更正交的角度靠近在一起和靠近反射表面、则可能会起作用。 使用这些换能器的优势主要在于灵敏度。  如果 您的应用不需要感应小气流(例如通过打开和关闭门产生的气流)、则可能首选更宽的光束角/灵敏度较低的传感器。

    BR、

    Leo