This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-GCC-opensource:链接器脚本中缺少 GCC 9.3.0.31 .lowtext 规则

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/983615/msp430-gcc-opensource-gcc-9-3-0-31-lowtext-rule-is-missing-from-linker-scripts

器件型号:MSP430-GCC-opensource

您好!

去年报告的链接器脚本错误  
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/939422

在最新的 MSP430-GCC 9.3.0.31中未固定
因此未应用建议的补丁。

有任何有关这方面的新闻吗?
此致、
Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    请允许我花几天时间来了解这一点。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    感谢您的耐心等待。 此外、感谢您指出这一点。 我已经与我们的软件团队分享了您的反馈、他们现在完全了解这一点、并计划在未来版本中实施此修复。 我无法提供具体的时间表、但最终将解决此问题。

    此致、

    James