This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:未使用的 CAPx.y 引脚

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/984325/msp430fr2676-unused-capx-y-pins

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2633

您好!

我的客户想知道 FR2676上未使用的 CAPx、y 引脚连接。
根据数据表(SLASEO5C)表4-4、我们建议将这些引脚切换为 GPIO。



但客户希望使用不同的按钮在不同的产品之间共享相同的软件。
例如、某些电路板有8个按钮、而其他电路板有4个按钮。
因此、4条线路在板上未使用、有4个按钮。 在这种用例中、我们的建议是什么?

我发现 FR263x 数据表(SLAS942E)、CAPx、y 等其他器件可以保持断开状态。 这在 FR2676上也是可以接受的吗?


谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430FR2676没有 MSP430FR2633等专用 CapTIvate 引脚。 这就是 FR2633上这些引脚可以保持断开的原因。 由于 FR2676与 GPIO 共用 CapTIvate 引脚、因此我们建议它们遵循数据表指南并将这些引脚切换为 IO 功能。 如果他们想要使用相同的代码库、那么他们可以将另一个 IO 连接到 VCC 或 GND 以告诉软件如何配置这些引脚。 通过这种方法、可以在两个器件之间使用相同的软件并正确配置未使用的 CapTIvate 引脚。

    此致、

    James