This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:MSP430F55281RGCR:如何使用我们的 eZ-FET 定制板刷写 MSP430FR5969。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/982255/msp430f5528-msp430f55281rgcr-how-to-flash-msp430fr5969-using-our-ez-fet-custom-board

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969MSP430WARE

尊敬的 TI 支持团队:

请浏览所附文档、 并告知我们、根据所附文档 、对于使用 eZ-FET 定制板的闪存 MSP430FR5969、我们是否错过了任何步骤。

e2e.ti.com/.../EZ_2D00_FET-Custom-board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP-EXP430FR5969

    尊敬的 TI 支持团队:

    我们的设计与 MSP-EXP430FR5969 eZ-FET (板载仿真器)板完全相同、可为基于 MSP430FR5969 IC 的定制产品提供闪存。

    但我们无法 使用定制仿真器板来刷写基于 MSP430FR5969 IC 的产品。  

    那么、请告诉我们、闪存客户仿真器的任何固件是否使 GPIO 成为 swclk、并将 IO 用于闪存基于 MSP430 IC 的外部产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    您需要将用作 eZ-FET 的 MSP 置于 BSL 模式、如下所述: https://www.ti.com/lit/ug/slau319ad/slau319ad.pdf 

    然后、您需要使用 PYTHON_Firmware_Upgrader 将 eZ-FET 固件刷写到该 MSP 中、该工具通常位于以下路径的 MSP430ware 目录中:

    TI\msp430ware_3_80_13_03\usblib430\Host_USB_Software\Python 固件升级程序

    (您的 msp430ware 版本可能不同)

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4011.EZ_2D00_FET-Custom-board.pdf

    尊敬的 TI 支持团队:

    请浏览所附文档、 并告知我们、根据所附文档   、对于使用 eZ-FET 定制板的闪存 MSP430FR5969、我们是否错过了任何步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    上述查询的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我建议使用 GUI 并按照下面 eZ-FET Lite 板载仿真测试规范中的步骤进行操作。  如果您在默认目录中下载了该文件、则该文件将位于下面。   

    \Downloads\eZ-FET_712_Release_Package_rev_1_10_20130712(1)。zip\eZ-FET lite 版本1.10发布包\Production Setup