This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:密码保护寄存器保持解锁的时间有多长?

Guru**** 2783745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/983457/msp430fr6989-how-long-do-password-protected-registers-remain-unlocked

器件型号:MSP430FR6989

例如、我们必须将 CSKEY 写入 CSCTL0寄存  器以解锁时钟系统寄存器、并且我们必须将 LOCKLPM5写入 PM5CTL0寄存器以解锁数字 I/O 通道。

  • 时钟系统寄存器保持解锁的时间有多长?
  • 数字 I/O 通道将保持解锁多长时间?

用户指南显示复位会锁定这些寄存器。 由于没有其他人对此事说过、我猜他们在复位前一直保持解锁状态。 有人能再给这个问题上一些说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    [引用 user="Thomas Foxcroft"]例如,我们必须将 CSKEY 写入 CSCTL0寄存器以解锁时钟系统寄存器,并且必须将 LOCKLPM5写入 PM5CTL0寄存器以解锁数字 I/O 通道。

    我想您是指 CTL0寄存器和清零 LOCKLPM5位(软件无法设置该位、仅限硬件)。

    [引用用户="Thomas Foxcroft"]

    • 时钟系统寄存器保持解锁的时间有多长?
    • 数字 I/O 通道将保持解锁多长时间?

    [/报价]

    您的猜测是正确的。 解锁它们后、它们将保持解锁状态、直到复位发生。

    CCS/MSP430FR6989:MSP430 UNMI 处理程序和时钟初始化的代码检查

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。