This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:复位引脚电压为2V、无法对器件进行编程

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/983529/msp430i2041-the-reset-pin-voltage-is-2v-and-unable-to-program-the-device

器件型号:MSP430I2041

您好!

我们已经组装了10个 MSP430I2041电路板单元、并且所有单元都经过编程并在一周内正常运行、  

其中一个单元未编程、复位引脚电压在2V 电压下测量、而 Vcc 为3.3V、那么什么可能是根本原因以及如何解决?

谢谢、

桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用电阻器将复位引脚拉至 VCC?

    您能否检查为何将其下拉至2V? 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是原理图、我们已将 REST 引脚拉至 Vcc。

    如何调试电路?

    谢谢、

    桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人能不能为我们在复位引脚上获得2V 电压的原因提供指导、以及如何解决这个问题?

    谢谢、

    桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否重新发布图片。 我看不到。