This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:高于105°C

Guru**** 2548890 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/983353/msp430i2021-above-105-c

器件型号:MSP430I2021

您好!
客户希望在110°C 环境下使用 MSP430i2021。 他知道自己超出了规范范围、TI 无法为任何事情提供任何帮助。 但他问在这个温度下关键部件是什么:封装、数字或模拟电路、振荡器... 如有任何反馈、我们将不胜感激。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    TI 的表征并不超出规格、我们无法保证任何有关此方面的陈述。 但是、5摄氏度的温度下、这种情况是"唯一的"?

    这是连续的还是仅在峰值时间?

    因此、我认为在振荡器、SD24或 PMM 等模拟电路中最重要。 泄漏也会增加一点。
    我会对计时器或 GPIO 等数字模块进行排序、使其不那么重要。

    但是、如前所述、TI 建议在指定的工作范围内使用该器件、这是 TI 根据数据表保证功能的地方。