This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:无法读取和显示 INFOB、INFOC &放大器;INFOD 存储器位置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/983174/msp-gang-fails-to-read-and-display-infob-infoc-infod-memory-locations

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP430F2012

你好、

我有(两个) MSP-GANG 编程器、从 MSP430F2012器件读取信息存储器位置时遇到问题

两个装置都加载了最新的固件、并且两个装置的运行方式相同。 (固件版本"A430:01.03.04.00")

可以通过两种不同的方式读取器件内容:直接从主面板使用"Read"按钮或通过"View"菜单选择"Flash Memory Data"。

但是、使用这些方法中的任何一种、只能正确显示 INFOD (0x1000 - 0x100F)部分的前16个字节、

从其他位置(0x1010到0x10BF)始终显示为"FF"、与这些位置中的实际数据无关。

使用 MSPFlaser dll 或通过 Code Composer Studio 正确读取和显示这些位置。

请提供任何帮助。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的详细博文。 这听起来像是一个错误。 您能否共享您的设置>内存选项设置?

    [引用 user="Michael Moyes"]使用 MSPFlaser dll 或通过 Code Composer Studio 正确读取和显示这些位置。

    这是一个很好的数据点。

    此致、

    James