This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430 CGT v18.1.5.LTS

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/983078/msp430fr2433-msp430-cgt-v18-1-5-lts

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我 需要将 MSP430 CGT v18.1.0.LTS 用于旧工程。  您可以发布链接吗?

谢谢、

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只能找到壁橱 CGT 版本18.1.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试过这种方法、但由于代理服务器、这不起作用。  我还尝试在 eclipse 中使用代理设置、但不幸运。

    此致、

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 v18.1.0.LTS 作为 CCS V8的一部分。 最后我看了你仍然可以得到 V8 (32位版本中的最后一个)。