This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5949:在控制器引脚上未观察到 SMCLK

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/982237/msp430fr5949-smclk-not-observed-on-controller-pin

器件型号:MSP430FR5949
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

根据先前的查询、我遇到了2张卡的问题、验证后、似乎未生成 SMCLK。 正如某些帖子中所建议的、我使用 uniflash 读取了复位矢量、似乎所有 FRAM 以及复位矢量位置都已擦除、这将证明该控制器位于 LPM4中。 但是、有人能指导我为什么会发生这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    您是否已将 SMCLK 设置为在引脚上输出、并且您通过监控引脚在某个点未生成 SMCLK?

    这种情况是否仅发生在2块电路板上?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们在引脚的输出上观察 SMCLK。 我们在36张卡片中的4张卡片上看到了这一点。 我实际上检查了2张卡片。 再次对其他卡进行编程、以临时解决问题