This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/982487/msp430i2041

器件型号:MSP430I2041

我对 DCO 校准和 i2041有几个问题  

1.是否有有关如何进行 DCO 校准的文档?  

2. TLV 块上的校准数据–CSIRFCAL/CSIRTCAL/CSRFCAL/CSERFCAL/CACERTTM 在编程闪存后、是否仍保留在闪存中? 还是会变得轻松? 如果它被擦除、那么如何再次进行校准?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) DCO 设置在用户指南(SLAU335)第14.2节中进行了说明。 TI 提供了一个"low_level_init.c"文件来执行这些步骤。 我认为 CCS 在您创建 i2项目时会自动提供该文件、但下面也是一个副本:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABw2k9RxOjtS7eAa1YwnIw__IOGqZri__LATEST

    2)常量位于信息闪存中、因此在擦除该区域时会被擦除(LOCKSEG=0)。 如果要使用信息闪存、则需要围绕任何擦除保存和恢复 TLV 内容。 我不知道恢复这些常量的过程。 您可能会考虑将它们转出并写下它们。 [当我使用 i2系列时、我避免使用信息闪存、而是为此目的包含了一些外部 NVM。] 您还应该确保 CCS 将"只擦除主存储器"["Project->Properties-> Debug->MSP430 Flash Settings"。]