This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:低功耗模式下具有高电流消耗

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012743/msp430fr6989-high-current-consumption-in-low-power-modes

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

大家好、

你好。 我们需要您的帮助来检查我们客户的查询。  

目前、他们正在使用 msp430fr6989 launchpad 执行一个项目。 它们将其用于低功耗模式应用。 他们已经尝试 了 CCS 中存在的所有低功耗模式和示例代码 、但是当他们使用电能跟踪技术时 、电流永远不会 低于 200uA。  在 使用能量跟踪技术测试电流时、它们仅填充了3.3V 和 GND 跳线、但结果相同。 电流永远不会 低于 200uA。

我们是否错过了什么、或者您是否能建议检查位置。 提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否使用“运行”(右箭头按钮)或“运行->自由运行”?

    我刚刚在 Launchpad 上尝试了示例 msp430fr69xx_lpm3_03.c、在 Free Run 下获得0.8uA、在 Run 下获得1.6mA。

    [编辑:忘记链接:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AODBIFN0iE4kbWJo8CvRig__IOGqZri__LATEST

    ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、  

    感谢您的回答。 我们的客户已经尝试 过“自由运行”,但没有得到预期的结果。 能量跟踪技术显示的电流仍超过250uA。

    如果您有任何疑问、请告知我们下一步要做什么。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个示例?

    您提到过 J101 ("桥接器")跳线 是否连接到任何接头引脚(J1-J4)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    目前、他们使用的是 msp430fr69xx_lpm3_03.c 示例代码。  它们 仅在隔离块上安装了 GND 和3.3V 跳线,并且未连接 J1-J4跳线接头上的任何部件。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的秘密。

    您能告诉我们它是否实际进入 LPM 吗? (EnergyTrace++"模式"子视图)在我的案例中、我看到稳定的 LPM。 (LPM3.5、奇怪的是、这可能是 CCSv8。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    是的、它将进入低功耗模式。  他们 使用的是 CCS v10。 EnergyTrace++显示整个时间的 lpm3模式。 它们还 可以看到稳定的 lpm3。

     

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您是否在另一个 lanuchpad 中进行测试?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Johnson:

    遗憾  的是、我们的客户只有一个 LaunchPad、尚未尝试使用不同的 LaunchPad。  

     

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    此问题可能与硬件有关。

    我将很快在我的侧和 FET 中进行测试。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

     我在 MSP-EXP432FR6989的底座上进行了测试、功耗正常。

    测试代码: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AODBIFN0iE4kbWJo8CvRig__IOGqZri__LATEST

    谢谢!

    此致

    Johnson