This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:一切失败

Guru**** 2767735 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007071/msp430fr2476-fails-everything

器件型号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438A


您好!

我们已经使用 UC MSP430F5438A 多年了。 现在、我们要使用 A
来自 MSP430FR 系列(MSP430FR2476)的微控制器、位于我们的设备和中
我们发现以下内容:

1-我们将 uC 安装在测试电路中,我们加载一些测试语句(交替
I/O 中的电平)、并且 UC 工作良好。

2之后、我们加载一些句子、通过 I2C 读取一些值、然后执行该操作
正确的时间。 当我们想再次重复时、UC NO
响应时间更长。

3-我们重新加载第1点的句子,UC 不再工作。

我们多次(成功)对其进行了重新编程、但无法使其正常工作
再次进行。

问题可能出在哪里?


谢谢你。

此致。

ARES Electronica Industrial S.A
www.ares.com.ar
GRAL。 Las Heras 3784、Villa Martelli。 阿根廷。
+549011476060

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您可以通过 JTAG 与 MCU 通信并成功对其进行编程、但无法使其切换 GPIO?  

    第一个测试程序有多简单?  您能否尝试 一个非常基本的 GPIO 切换示例

    您正在使用多少台设备?  它是唯一的吗?  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。

    我使用非常基本的示例、就像这样。

    我通过 SBW 和 FET430UI 调试器工具连接。

    MSP 是与压力传感器的独特协作。

    此致、

    佛朗哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD Crutchfield、您好!

    我们重新设计了 PCB 以增加散热焊盘。
    UC 工作时间更长(1分钟)、但此后它停止工作。
    我的问题是:UC 是否可能因温度而损坏、但仍允许重新编程而不会出现任何问题?

    谢谢你。

    此致。

    ARES Electronica Industrial S.A
    www.ares.com.ar
    GRAL。 Las Heras 3784、Villa Martelli。 阿根廷。
    +549011476060

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿雷斯、

    很抱歉、缺少此回复。  是的、IC 可能会因温度而损坏、并具有意外的性能/行为。  您是否执行了非常高的温度测试?  MSP430通常不会消耗足够的功率来加热自身。  

    此时、您是否已完全更换 IC?  问题是否已解决?  

    谢谢、

    JD