This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5336:MSP430F5336

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5336, MSP430F437

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1009026/msp430f5336-msp430f5336

器件型号:MSP430F5336
主题中讨论的其他器件: MSP430F437

您好!

 

我有两个原理图、唯一的区别是、在一个中我使用 MSP430F437、在另一个中我使用 MSP430F5336。

我的问题是、MSP430F437的原理图需要大约110µA μ A 和 MSP430F5336

需要大约250µA μ A。 两个芯片都在 LPM3中以相同的频率运行、并且软件也在执行相同的操作。

电源、传感器等也是相同的。

 

MSP430F5336是否需要比 MSP430F437更大的电流、或者它们是否需要相同的电流、我是否有问题?

谢谢

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    比较 LPM3电流的数据表数字、它们基本上是相同的。

    我对您看到的电流感到有点惊讶。  它们看起来很高。

    在 LPM3中运行时、您启用了哪些外设?

    您是否正确配置了 GPIO (使所有未使用的引脚输出并驱动为低电平)?

    引脚上是否有上拉电阻器?

    是否可以共享您的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的回答。

    电流来自我的外围。

    我有一个传感器和2个 µs、它们每16ms 打开一次、持续约1.5 μ s、此时对一些值进行采样。

    之后、我进入 LPM3直到16ms 结束、然后再次测量。

    我´m LPM3中的空穴时间。  

    我又检查了我的端口一次、但它们都是正确的。

    我的问题不仅在于高电流、我的问题在于为什么需要 MSP430F5336更大的电流

    原理图和软件时、就会出现这种情况。

    因为系统依靠电池运行、所以这对我来说很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要使用 SVSLFP 进行实验。 当 SVSLFP=0 (缺省值)时、从 LPM3的唤醒时间大大延长(160us vs 3us)[参考数据表(SLAS721E)第5.26节];数据表不提供唤醒期间的电流消耗、但它可能是激活模式电平。

    SVSLFP=1的 LPM 中的2uA 加法[参考数据表第5.24/25秒]。 对于睡眠时间相对较短的情况、这可能是一个值得权衡的因素。

    您可能可以根据您的系统(主要是 CPU 时钟速度)估算差异、但这也是一个相当快的实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、 我意识到您的代码在100%的时间内不会在工作模式下运行、但根据两个数据表、与 F437 @ 1MHz 相比、F5336实际上具有更低的工作电流@ 1MHz。

    您使用的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我从您那里听说过几天,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。