This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:在 MSP430F6775A 的 EMDC 中提供支持

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSP430F6775A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1009054/msp430f6775a-support-in-emdc-for-msp430f6775a

器件型号:MSP430F6775A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779

大家好 ,我已经在我的 Windows PC 上安装了 EMDC 软件,并且我正在尝试进行同样的配置以使用 MSP430F6775A。 我不想使用 MSP430F6779,因为它的成本更高,而且我的应用程序完全没有 F6779器件提供的额外 RAM 和闪存。  

但是,在可访问的下拉列表中,单击 EMDC GUI 中的 MSP430控制器后,我看不到选择 F6775A 部件的任何选项。 我的问题是 EMDC GUI 是否不支持 F6775A 部件? 尽管 F6775A 与 F6779基本属于同一系列、但闪存和 RAM 大小不同、也可能是 AES 块的可用性。  

Aso 想知道,目前 EMDC 只支持基于 Σ-Δ ADC 的器件,或者它也支持基于 SAR ADC 的计量 IC 吗?  

此致

Jitender

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    我相信您对 F6775A 的看法是正确的、因为它本质上是 F6779的较小存储器变体。  让我首先确认为 F6779生成的代码将在 F6775A 上正确运行。  

    关于 EMDC 中的 SAR 支持、它目前仅支持具有 Σ-Δ ADC 的器件。  我认为没有包含基于 SAR 的器件的路线图、但我也会对此进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    请尝试此 常见问题解答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    我从您那里听说过几天,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。