This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:超声波水位感应

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1013390/msp430fr6043-water-level-sensing-of-ultrasonic

器件型号:MSP430FR6043

您好!  

我对水位感应解决方案有疑问。

我从下面的应用报告中了解了超声波水位感应。

https://www.ti.com/lit/an/slaa951a/slaa951a.pdf

1.从上面的 URL 中可以看出、从换能器到水表面的距离为1.5cm 至20cm。 是否可以测量小于1.5cm 的值或大于20cm 的值?

2.换能器是否允许与水接触?

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看以下评论:

    Q1:当距离小于1.5cm 时、它将位于传感器的盲区、因此无法测量。 对于大于20cm 的 lager、传感器的信号将非常小、因此可以得到有效的测量。

    Q2:不可以、换能器可以触摸水。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Johnson

    感谢您的回答。

    如果有一个除 USS 之外的解决方案可以使用 TI 产品检测水位、请告诉我。

    此致

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    此主题在 MSP430论坛中、因此我可能不知道其他解决方案、也许您可以尝试联系其他团队论坛。

    谢谢!

    此致

    Johnson