This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:我想使用 USB-2-MDIO 连接 MSP430F5529LP LaunchPad 和 DP83867IRPAP-EVM

Guru**** 2537760 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IRPAP-EVM, USB-2-MDIO, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012869/msp-exp430f5529lp-i-want-to-connect-msp430f5529lp-launch-pad-and-dp83867irpap-evm-using-usb-2-mdio

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:DP83867IRPAP-EVMUSB-2-MDIOUNIFLASHMSP430F5529

MSP430F5529LP Launchpad 和 DP83867IRPAP-EVM 旨在使用 USB-2-MDIO 工具进行连接。
但是、在 USB-2-MDIO 工具中找不到 PHY ID。
按照 USB-2-MDIO 软件工具手册、它还连接了引脚并继续使用闪存。
运行 USB-2-MDIO 工具后、捕获到两个"COM 端口"、这两个端口都是下面的"查找 PHY ID"。
PHY ID 为 Noi、如图所示。


我收到一份回复、说通过您在 TI 聊天查询后发送给我的链接可以解决问题、但即使我在通过 UNITFlash 工具刷写链接后重试、也会出现同样的现象。
e2e.ti.com/.../dp83867irpap-evm-phy-configuration-via-usb-2-mdio-sw-tool


在发现有拼写错误但未连接后、还通过切换 MDIO 引脚和 MDC 引脚对其进行了测试。
e2e.ti.com/.../dp83867irpap-evm-phy-configuration-via-usb-2-mdio-sw-tool


使用示波器进行了测试、以将 MDIO 引脚连接到 GND、但未找到信号。

手册中说工作正常、但 DP83867IRPAP-EVM 的电压为2.5V、MSP430F5529 Launchpad 的电压为3.3V 是否存在问题?
如果有问题、我应该怎么办?

MSP430F5529 Launchpad 上的红色和绿色 LED 指示灯通常已设置。

请告诉我是否还有其他需要检查的东西、或者我是否可以解决。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    看起来以前有一些对话、我需要在您的查询中查看这些对话。

    我将 回顾并在接下来的2-3天内返回给您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    感谢你的答复。

    请尽快答复。

    这是一件紧急的事情、所以我想尽快解决。

    此致、

    Gibum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB-2-MDIO 用户指南

    Gibum、您好!

    作为快速分辨率、  

    请访问 https://www.ti.com/product/DP83867IR  并查看 USB-2-MDIO 使用指南。 这应该会有所帮助。

    如果您有 I2C 转换器、则可以将 EVM 上的 VDDIO 更改为3.3V 以进行测试、或转换 MCU 的电压输出。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到并参考了 USB-2-MDIO 用户指南并遵循了该指南。

    引脚连接和闪存也继续。

    但它没有连接。

    请告诉我如何将 EVM 的 VDDIO 更改为3.3V。

    本手册的内容在哪里?
    我需要你的帮助。

    此致、

    Gibum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gibum、您好!

    请参阅下面的内容

    拆下 R90。 如果尚未放置、则放置 R91。 连接3.3V 外部电源、并连接外部电源的接地以形成公共接地(请注意此问题)。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我移除了 R90并为 P2提供3.3V 电源、连接到第3个引脚 VDDIO EXT 和第4个引脚 GND。
    但是、DP83867IRPAP-EVM 上通电的 LED 不会亮起。

    这是正常的吗?
    如果您需要连接到另一个引脚和电源、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gibum、您好!

    感谢您的参与。

    器件正在通信。

    请检查是否安装了 J15、J16、J22和 J23。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的连接方式如图所示。

    J15没有跳线引脚、但其余引脚。

    我是否需要使用跳线引脚连接 J15?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gibum、您好!

    感谢您的参与。

    5V 上电 LED 可见且亮起。

    您是否连接了任何电缆以检查通信。

    您可以安装 J15位跳线进行检查。

    此致、

    Sreenivaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您通过 J10放置5V 电源、则5V 上电 LED 会亮起。
    如果您为 P2的第三引脚 VDDIO EXT 提供3.3V 电压、5V 上电 LED 将不会亮起。

    正如您所说、R90已被移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gibum、您好!

    感谢您的参与。

    您必须连接两个输入才能使电路板正常工作。

    3.3V VDDIO ext 仅用于 IO。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的每一次友好回复。

    将 DP83867IRPAP-EVM 电压更改为3.3V。
    要与 MSP430F5529LP Launchpad 通信、

    您是说我们需要为 J10提供5V 电源、为 VDDIO EXT 提供3.3V 电源吗?

    如果没有、请告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gibum、您好!

    感谢您发送邮件、您是对的。 两个电源都是必需的。

    此致、

    Sreenivasa