This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:确认 MSP430FR2111烧录工具

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1013997/msp430fr2111-msp430fr2111-burning-tool-confirmation

器件型号:MSP430FR2111
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP-FET

尊敬的 TI 团队:

目前,我们在官方网站上看到了两种与这种模式对应的燃烧工具。

我们不知道哪一种更适合生产批量燃烧? 请帮助确认、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 提供了用于调试的 MSP-FET 和用于生产的 MSP-GANG。 如果您正在寻找生产工具、并且仅 Windows GUI 或独立 GUI 足以满足您的需求、那么 MSP-GANG 应该更好。 您的电路板上有什么接口、SBW 或 JTAG、复位引脚上有什么外部电容器/电阻器组合以及 VCC?

    BTW 任何主器件(任何 TI LP)都应能够与 FRAM 目标正常运行并足够快、因为没有闪存擦除和写入(写入)。