This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553的接口通信错误

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1013900/msp430g2553-interface-communication-error-with-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

你好。

客户遇到  MSP430G2553接口通信错误。 下面是详细信息。

"

我在上传代码时遇到问题? 作为 MSP430获取错误:错误初始化:接口通信错误?

这会影响我的连接

如果 MSP-FET 供电、则为 JTAG 引脚2 (VCC_TOOL);如果外部供电、则为 JTAG 引脚4 (VCC_TARGET)

JTAG 引脚9 (GND)至 GND
到 SBWTCK 的 JTAG 引脚8 (测试/Vpp)
到 SBWTDIO 的 JTAG 引脚1 (TDO/TDI)

我正在使用 MSP430G2553 IC。 使用 thsi 2线法

https://www.ti.com/lit/ug/slau278ah/slau278ah.pdf#page=21

"

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您查看的是正确的文档,但也需要连接 JTAG !RST 引脚。 "用于系统内编程和调试的信号连接"一节指出、支持2线制 JTAG 通信的器件需要连接到此引脚、即使您使用4线制 JTAG 通信模式也是如此。

    此外、对于2线制 JTAG、请确保遵循图2-2。

    此致、

    王国新