This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:关于 ADC 10/12位模式@Vcc 2.0V

Guru**** 2502495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011718/msp430fr2153-about-adc-10-12bit-mode-vcc-2-0v

器件型号:MSP430FR2153

您好!

根据数据表、在 Vcc 2.0V~上未描述 ADC 10/12位线性/时序参数。

(问题)

(1) Vcc 2.0V~上是否有 ADC 10/12位线性/时序参数?

(2) ADC 10/12位模式可支持多少功率电压?

(3)根据数据表中的表5-20、描述了以下注释。

"(1)这指定了在8位 ENOB 下具有8位分辨率的 ADC 功能范围。 表5-22指定了的10位和12位线性参数

更好的 ENOB 要求。”

这意味着它在 Vcc 2.0V~时不符合 ADC 10/12位模式规格。

我的理解是正确的?

 

此致、

TAO_2199