This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:关于 ADC 10位@Vcc 2.0V

Guru**** 2924410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011708/msp430fr2422-about-adc-10bit-vcc-2-0v

器件型号:MSP430FR2422

您好!

根据数据表、Vcc 2.0V~未描述 ADC 10位模式线性参数。

(问题)

(1) Vcc 2.0V~上是否有 ADC 10位模式线性参数?

(2)关于 Vcc 2.0V~上的 ADC 10位模式、它可能不符合 ADC 10位模式规格。

我的理解是正确的?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、FRAM 器件的最小启动 VCC 约为2.0V。 如果它的运行电压大约为2.0V、那么启动期间的电压必须增加、之后、器件可下降至1.8V。 与 F5xx/F6xx 系列不同、它可以从1.8V 开始工作、在1.8V 电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zrno、

     感谢你的答复。

     关于 ADC 10位线性参数、

    (1) Vcc 2.0V~上是否有 ADC 10位线性参数?

    (2)关于 Vcc 2.0V~上的 ADC 10位模式、它可能不符合 ADC 10位模式规格。

    我的理解是正确的?

      

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     我们在2.0V 时没有 ADC 10位线性参数、我们强烈建议在最小 VCC 电压为2.4V 时使用 ADC10bit。