This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:时钟

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1013297/msp430f449-clock

器件型号:MSP430F449

大家好、

当 MSP430F449只使用4M 晶体振荡器连接到 XT2时、将发布时钟初始化示例程序、当只有 XT2连接到4M 晶体振荡器时、MSP439F449如何将4M 晶体振荡器分频以用于主时钟和子系统时钟。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    请查看 MSP430x4xx 系列用户指南(修订版 L)上的时钟方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了这个部件。 这个部件只有针对 XT2的时钟源选择、并且没有用于频率分频的相应寄存器。 也就是说,如果我只连接 XT2 4M,我无法对主时钟进行分频,或者我没有主时钟。 找到相应的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    在 UG 上检查、XT2和 MCLK/SMCLK 之间没有分频。 我是否可以知道这里需要频率分频的原因? 如果需要除法、我认为我们可以考虑在 XT1上连接晶振。

    谢谢!