This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP-FET430UIF 和 MSP430G2553之间的连接

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1013508/msp430g2553-connections-between-msp-fet430uif-and-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

大家好、

我们想确认 附加的 Excel 文件中 MSP-FET430UIF 和 MSP430G2553之间的连接是否正确?

e2e.ti.com/.../MSP_2D00_FET430UIF-JTAG-connection-to-MSP430G2553.xlsx

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    有关通过4线制 JTAG 或2线制 SBW 编程接口连接 MSP 器件的最新建议、请参阅 MSP 硬件工具用户指南 第2节。 具体而言、请查看图2-1中的4线制 JTAG 以及 MSP430G2553、如果使用2线制 SBW 连接、请查看图2-2。  

    此外、我想指出、MSP-FET430UIF 已经停产一段时间。 虽然它确实支持 MSP430G2553、但它可能不支持 CCS 和 IAR 的最新版本。 我建议使用最新的 MSP 调试器 MSP-FET 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    非常感谢您的回答和建议。 我们将相应地向客户提供建议。

    此致、

    Danilo