This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:配置 XT1BYPASS 标志时 XOUT 引脚的行为

Guru**** 2766725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012885/msp430fr5738-behavior-about-xout-pin-when-configure-xt1bypass-flag

器件型号:MSP430FR5738

大家好、

当我设置 XT1BYPASS 标志1时、您能告诉我 XOUT 引脚的行为吗?
我们希望您能向我介绍 XT1BPASS = 0和1时的行为、以及它的变化方式。

我们使用的器件具有外部时钟信号源 EPSON 的 SG-9101CG。
https://www5.epsondevice.com/en/products/crystal_oscillator/sg9101cg.html

此致、
Junpei Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 XT1BYPASSLV = 1时、PJ.5是 GPIO [参考数据表(SLAS639L)表6-52]、并且 XT1振荡器关闭[参考用户指南(SLAU272D)第3.2.3]节]