This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:信号采样频率

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012738/msp430fr6047-signal-sampling-frequency

器件型号:MSP430FR6047

是否可以将 USS GUI 中的信号采样频率提高到8MHz 以上? 我使用2.2MHz 传感器、由于采样率太慢、结果不准确。 我的 ADC 采集具有较大的直流失调电压、我的绝对 ToF 读数似乎在125ns 左右量化、即8MHz 采样率。 是否有任何方法可以增加该值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    否、8MHz 是器件中可用的最大采样率。  建议将8MHz 用于2MHz 传感器、但我们通常看不到2.2MHz 传感器。