This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:从非 A 器件迁移、振荡器不在同一个 frequency...it 上运行、这会使我们的应用程序混乱。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012476/msp430f5438a-migrating-from-non-a-part-and-oscillator-is-not-running-at-same-frequency-it-is-slightly-off-which-messes-up-our-application

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438

我们有一个器件在16MHz (18pf)晶体上运行 MSP430F5438。 我们的应用读取频率信号、A 部分似乎足够关闭、导致我们的计算混乱。 我们使用 非 A 器件构建了多个单元、并验证它们是否正常工作。 然后、我们使用重新编译的代码将其替换为 A 器件、频率计算现在已经关闭了太多、并且在非 A 器件完全没有变化的单元之间似乎存在差异。 我已经尝试过调整驱动强度、但没有注意到任何变化以及 VCORE、也没有改变。 不确定还有什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将5438和5438A 之间的不同值作为参考:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa419c/slaa419c.pdf

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用了该应用手册作为参考、但它并未阐明我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能量化吗? 我首先要做的是在引脚上输出 SMCLK (例如 P1.6)并使用示波器进行测量。 它可能是其他一些称为时钟速度的东西。