This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:使用 UART 进行编程-需要电压

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, LP3982, TIDA-01172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006401/msp430fr5969-programming-using-uart---voltage-required

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: LP3982TIDA-01172

我在1.8V 电压下运行 msp430fr5969 (我将 LP3982电路配置为启动条件-类似于 TIDA-01172)。

为了对该芯片进行编程、我无法使用调试器或 USB、因为它们处于3.3V。

我正在研究使用 UART (MSP430FRBoot)、但 MSP430FRBoot–适用于 MSP430 FRAM 的主存储器引导加载程序和无线更新(修订版 E)-第5.3节提到必须使用3.3V 电压源。 如果是这样、如何在2V 时对 MSP430fr5969芯片进行编程?  

我可以使用逻辑电平转换器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FR5969固件更新可通过 BSL、SBW 或 JTAG 在2V 下完成。 对于 BSL 或 SBW/JTAG 主器件、FR 必须与 UART 桥接器处于相同的电压电平。 对于进入 BSL/SBW/JTAG 模式、使用测试/复位引脚、因此还需要将它们(从另一侧)调整至2V。 您可以使用换档杆、但从我的角度来看、使用主换档杆更容易、主换档杆可以将其自身调整到任何电压、包括2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan、

    我们已经听过您的介绍、现在已经有一段时间了、因此我将假定您能够继续推进您的项目。
    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题已锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。