This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994和 BOOSTXL-AUDIO_RecordPlayback

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012027/msp430fr5994-msp430fr5994-and-boostxl-audio_recordplayback

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO

你(们)好

   我在 code composer studio 中尝试了 BOOSTXL-AUDIO_RecordPlayback_MSP430FR5994示例程序、但我遇到了一些错误。

我们应该如何以及在何处定义此标识符?

P5IV_P5IFG7
P5IV_NONE
P5IV_P5IFG0
P5IV_P5IFG1
P5IV_P5IFG2
P5IV_P5IFG3
P5IV_P5IFG4
P5IV_P5IFG5
P5IV_P5IFG6

请帮我解决这个问题。 提前感谢!

此致、

Nivethitha.D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否为项目 属性捕获一个数字? 我想您可能会选择错误器件或编译器。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测试了此代码、此问题确实存在、感谢您的反馈、我将联系相关 团队来诊断此问题。

    再次感谢。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        谢谢。 您能否共享示例代码文件夹/链接?

    此致、

    Nivethitha D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将尝试找到正常示例、并在获得该代码时放置在这里。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      感谢您的回复!

    此致、

    Nivethitha D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一些快速更新可供您使用:

    我发现此错误是由 msp430fr5994.h 文件引起的、如果您使用 CCS9、您将找到正确的头文件、我会附加您可以使用的文件。

    在此普通文件中、您会发现 GPIO 有更多的#define。

    e2e.ti.com/.../msp430fr5994.h

    如果您使用 CCS10、这将丢失一些#define、因此我认为这是根本原因。

    您可以使用此方法快速进行测试、我将进行更深入的重新测试。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

       感谢你的帮助。 我的错误已被清除、但当我将 MSP430FR5994 Launchpad 开发套件与 BOOSTXL-AUDIO 连接并运行此程序时、它不能如第8页 https://www.ti.com/lit/ug/slau670a/slau670a.pdf?ts=1624473673406&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 中的数据表中所示运行 。 我按下 S1按钮、但 LED1未亮起。

    在 BOOSTXL-AUDIO 电路板中、我注意到扬声器的两个端子短接并 连接到原理图中 IC (U3)的同一引脚(引脚15)。 这会是个问题吗? 即使是这样、LED1为什么不会发光来指示麦克风的录音(与扬声器无关!)?

    问题出在哪呢?

    请回复!

    此致、

    Nivethitha D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您通过 CCS10下载代码、对吧? 您是否尝试下载固件并再次测试?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、约翰逊。 请检查此项。

    此致、

    Nivethitha D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了作为示例提供的 Blink_LED 程序,并以  同样的方式尝试了(BOOSTXL-AUDIO_RecordPlayback_MSP430FR5994)。 但它不起作用。 您可以为此建议一个解决方案吗?