This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2232:MSP430G2232如何在不使用外部高频晶体振荡器的情况下获得精确的时钟

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012505/msp430g2232-msp430g2232-how-to-get-accurate-clock-without-external-high-frequency-crystal-oscillator

器件型号:MSP430G2232

 我需要一个稳定的时钟、不受温度变化的影响(0°- 50°),msp430g2系列是否可用?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要什么精度? 一般来说、MCU 内部的晶体振荡器很难在温度范围内保持高精度。

    谢谢!

    此致

    Johnson