This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:关于 DCO 频率@Vcc 2.2V 的测试条件

Guru**** 2813645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012610/msp430fr2422-about-test-condition-of-dco-frequency-vcc-2-2v

器件型号:MSP430FR2422

您好!

根据数据表第22页上的 DCO 频率、测试条件的寄存器设置为 Vcc3V。

您是否在 Vcc2.2上设置了测试条件的寄存器?

因为、我的客户将使用2.2V 的 Vcc 电源。

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    抱歉、我们没有2.2伏特的测试数据。

    谢谢!

    此致

    Johnson