This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:无 EMDC 软件的有源电能校准

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011859/msp430f67791a-active-energy-calibration-without-emdc-software

器件型号:MSP430F67791A

James Evans、您好!

感谢您提供 EMDC 校准过程,我们已经通过它进行了校准。

现在、我们面临的一个问题是有功电能读数不准确。

它显示的误差为4Wh (总计496WH) 、总误差为500Wh。

我们已通过 EMDC GUI 软件校准能量误差、其中提供了能量误差校正因子、但未显示如何使用您发送的 PDF 格式校准有功电能。

请提供用于校准有功电能误差的公式和方法。

谢谢、

 Saurabh Patel

e2e.ti.com/.../2021_2D00_05_2D00_19-EMDC-Calibration-Process-_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="465637" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011859/msp430f67791a-active-energy-calibration-without-emdc-software "]感谢您提供 EMDC 校准过程,我们已经通过它进行了校准。

    真是个好消息。

    [引用 userid="465637" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011859/msp430f67791a-active-energy-calibration-without-emdc-software ]我们已校准 EMDC GUI 软件的能量误差、其中提供了能量误差校正因子、但未显示如何使用您发送的 PDF 格式校准有功电能。

    让我确保我理解您的说法。 听起来您能够使用 EMDC GUI 来校准有功电能、但错误消失了、因此您想了解如何在不使用 GUI 的情况下进行校准。 是这样吗?

    EMDC GUI 中的校准选项3允许您使用来自精确测试设置的脉冲来更准确地校准有功电能。 通常、默认情况下、有功电能使用与有功功率相同的系数进行校准。 但是、功率和能量之间存在时间元素差异、这会导致该分钟误差。 对于大多数不需要高有功电能精度的应用、此误差可被忽略。 这有道理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您答对了、我们设法通过 GUI 软件解决了能源误差、但我们需要在它后面添加代码/公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 假设您拥有精确的测试设备、这并不是太困难。 我已将其分类为高级模式、与基本模式相比、增益和相位校准步骤需要进行一些小改动。

    对于增益校准、测试设备的误差(通常在步骤3中输入到 GUI 中)用于调整现有的功率比例因数。 对于相位校准、  使用测试设备的误差、而不是计算出的误差。

    这是一个更新的文档、其中包括基本和高级校准模式的方程。

    e2e.ti.com/.../2021_2D00_06_2D00_23-EMDC-Calibration-Process.pdf