This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:如何测量总谐波和单个谐波

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011862/msp430f67791a-how-to-measure-total-and-individual-harmonics

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件: TIDM-THDREADING

您好,

我们正在使用  MSP430F67791A,我们希望找到电压和电流每个相位的单独和总谐波。

我们还学习了 TIDM 线程和示例软件,但它们基于 IAR,我们希望在 CCS 中使用它。

在详细研究 了 TIDM 线程之后、我们仍然不知道如何在 CCS 中计算谐波。  

请提供 单个谐波的方程/方法/示例代码、最高可达32阶。

谢谢、

Saurabh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TIDM-THDREADING 用户指南中、应提供有关如何计算总谐波的公式。 请注意、此设计不测量单个谐波。 除了电能测量之外、在 MSP430上测量单个谐波可能是不可行的。 在这种情况下、您可能需要考虑将原始 ADC 样本从 MSP430发送到功能更强大的主机 MCU 或处理器。 EMDC 支持 CCS、但不支持测量 THD 或单个谐波。 这是您需要实现的东西。

    如果您想测量高达32的谐波、并假设最坏情况下的标称交流频率为60Hz、则需要2x32x60 = 3.84kHz 的最小 ADC 采样频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我们展示通过采集原始 ADC 样本测量单个谐波的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "公式"是 FFT 的算法。