This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5949:IO 阈值电压电平

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012023/msp430fr5949-io-threshold-voltage-level

器件型号:MSP430FR5949

大家好、  

我们的 MCU 通过 2.3V 高 IO 电平连接到 MSP430FR5949。  
  MSP430FR5949的 VCC 直接连接到纽扣电池 (~3V)。  

  您是否看到我们的 IO 电压电平存在任何风险?  

 在 MSP430FR5949 数据表中 、阈值为2.25Vmax

谢谢、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里的电压差为0.05V (~2%)、这一点让我有点担心。 如果电压从未降至2.3V 以下、则一切都应正常工作。 但是、实际应用很少是理想的、因此我假设另一个 MCU 的 VOH 可能会降至2.25V 以下有很大的风险。 有关处理不同信号电压电平的创新方法、请参见 SLAA148。