This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:采用5V 电源的 MCU

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012004/msp430fr2311-mcu-with-5v-supply

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: MSP430F5172

您好!

你好。

我们的客户正在寻找与 MSP430FR2311使用相同编码语法、但电源电压为5V 或更高的控制器 IC。 我们是否有符合此要求的 MCU? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5xx 闪存系列中的一些器件(例如 MSP430F5172)具有专用端口 IO 电源、可高达5V (而器件 VCC 为3.3V 或更低)。 AFAIK、没有带此选项的 FR 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    完全正确。 我们不提供可由5V 供电的 MSP 器件。 F51x1和 F51x2器件是独特的、具有多达12个可耐受5V 电压的 IO。 如果您想将5V 信号与我们不支持5V 输入   的其他器件之一配合使用、请考虑实现类似于《将3V MSP430 MCU 连接到5V 电路》应用手册中所述的功能、或考虑使用电压转换器。