This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5249:MSP430F5247的替代产品

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5247, MSP430F5249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011684/msp430f5249-alternative-to-msp430f5247

器件型号:MSP430F5249
主题中讨论的其他器件:MSP430F5247、

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找 MSP430F5247的替代产品、并且正在考虑使用更高闪存版本的 MSP430F5249。

只需确认这是否是无需软件修改的直接替换?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是相同的软件包、则无需更改软件。 假设他们使用 CCS 进行代码开发、我建议他们在 CCS 项目设置中将器件型号更改为 F5249、然后重新生成将用于对器件进行编程的固件映像。