This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:控制器和看门狗会因为一段迭代时间而挂起

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011737/msp430g2553-controller-and-watchdog-gets-hanged-for-some-period-of-iterations

器件型号:MSP430G2553

大家好、  

我在代码中使用看门狗作为计时器。

每秒、我都会得到看门狗中断。 我获取了一个计数器并递增了每个看门狗中断、当计数器等于10时、我将重置计数器并为传感器加电、获取读数、然后进入睡眠模式。

但遗憾的是、每第七次迭代传感器读数、控制器就会挂起。 即使我尝试将计数器更改为10、30、60、但每次经过七次迭代后、计数器都会挂起

请建议  

提前感谢

Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在这里发布代码、我们能看到更多详细信息