This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:使用 DSLite 进行生产编程

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1008279/msp430g2553-using-dslite-for-production-programming

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-FLASHERUNIFLASH

您好!

我们目前正在为 MSP430G2553产品设计生产程序。

目前、我们正在尝试使用 DSLite 自动进行编程、但我们需要返回值来指示编程是否成功、以便在我们的测试方案或其他方面继续执行进一步的步骤。

是否有办法获得这样的返回值? 简单的判断正误级别对我们来说绰有余。

谢谢、此致

工业 Andre Cilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道 DSLite、但(较早版本) TI MSP-Flasher (与任何其他 TI PC 端软件一样使用 MSP430 dll)是开源的、因此您可以对其进行修改和/或自定义、以适合您的自动编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 DSLite、因为这是 Uniflash 工具自身使用的工具。 我也会看一下这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DSLite 似乎适用于 simplelink 器件、而不适用于 MSP430。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功地使用 DSLite 对 MSP430进行了编程、但未能获得成功与否的回报