This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:突然可以#39;t 编译 CTPL 示例!

Guru**** 2541160 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011589/msp430fr5994-suddenly-can-t-compile-ctpl-example

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5994

我使用 MSP430FR5994 Launchpad 并导入了几个 CPTL "C"项目。 可以识别 LaunchPad、这里没有问题。

几个小时前、一切似乎都在正常工作、项目会进行编译(不确定这些)。 但随后发生了一些事情、CPTL 项目无法编译。 我看到"ctpl_ex2_rtc_lpm35_MSP-exp430fr5994的这个奇怪错误:

>"../ctpl_msp430fr5994.c"、第111行:错误#20:标识符"__MSP430_BASEADDRESS_PORTB_R__"未定义

另一个项目"ctpl_ex2_rtc_lpm35_MSP-exp430fr5994"具有以下行:

>#ERROR "在 LPM3.5模式下、器件不会通过 RTC_C 中断唤醒、请参阅勘误表 PMM25。"

我迷路了 TBH。 发生什么事了?

谢谢、
Alex