This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:限制 MSP430的电源电压上升时间

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011209/msp430fr6989-limitation-to-the-power-supply-voltage-rise-time-of-msp430

器件型号:MSP430FR6989

您好!

由于 MSP430电源电压的上升时间、出现了问题。

MSP430的电源电压上升时间是否有限制?

我们正在考虑是否在上电复位时偏离限制。

目标产品为7种型号、如下所示。

・MSP430F5244IRGZT
・MSP430F5325IPNR
・MSP430F5329IPN
・MSP430F5436AIPZ
・MSP430F6726IPZ
・MSP430FR6989IPZR
・MSP430G2453IPW28

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    通常、电源斜坡时间在器件专用数据表中以 dVCC/dt 的形式给出。 对于 FR6989、我还在数据表中找到了一个脚注、建议将斜升时间限制为0.05V/us、以避免不必要的 BOR 复位。