This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:用于水流测量的 EVM430-FR6043

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011173/evm430-fr6043-evm430-fr6043-for-water-flow-measurement

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

您好!

我们购买了一个 EVM430-FR6043板、以使用 HS0014冷 水流量管测量水流量。 我列出了使用超声波感应设计中心测量流量时遇到的一些问题。  

为什么  即使在使用单音调规范后、我们也无法在超声波感应设计中心提供1000kHz 的发射频率?
我们无法在 Code Composer Studio 和 IAR 嵌入式工作区中导入 MSP430-FR6043文件。 是否有任何其他软件可以使用 EVM430-FR6043板测量水流量?
即使传感器未连接到 EVM 板、我们也会收到信号。 我们如何移除该信号? 是否要移除任何跳线以完全解决此问题?
在 使用超声波传感设计中心连接传感器之前、请找到随附的与正在发送和接收的信号相关的 ppt 链接。