This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:设置 SVSHIFG 的条件

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1010628/msp430fr5964-set-condition-of-svshifg

器件型号:MSP430FR5964

各位专家、您好!

请允许我确认以下用户指南"2.3.3 PMMIFG 寄存器"中 SVSHIFG 的描述。

Q1:"高侧 SVS 电平"表示 SVS H_IT+、"欠压电平"表示 SVS H_IT-是正确的吗?

Q2:SVSHIFG=1的设置条件是 DVCC 低于 SVS H_IT+后、DVCC 介于 SVS H_IT-和 SVS H_IT+之间是正确的吗?(与下图中的 SVMHIFG 相同。)
或者、这是否意味着 SVSHIFG=1的设置条件介于 DVCC 低于 SVS H_IT-和 DVCC 高于 SVS H_IT+之间?(与下图中的 SVSHIFG 相同。)

图1-4. "PMM 模块(MSP430x5xx 系列的第章摘录、SLAU208)中的高侧和低侧电压(修订版 F)"。 故障和由此产生的 PMM 操作

我要实现的目标是监控微控制器的电源电压、并在微控制器运行时检测到压降时向外部输出一条消息。 对于前者(SVS H_IT-< DVCC < SVS H_IT+)、当检测到压降时、监控 SVSHIFG 可能能够向外部输出一条错误消息。 否则、我认为没有其他方法可以使用微控制器的内部 ADC 或外部 IC 来监控电源、并在检测到压降时通知微控制器。 如果除上述或 SVS 之外还有其他方法可以实现这一点、如果您能告诉我、我将不胜感激。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    1.我同意你的解释。

    2.这是第2种情况。 设置 SVSHIFG = 1的条件应该与您所包含的图中的 SVSHIFG 相匹配(当 DVCC 低于 SVS H_IT+并且在 SVS H_IT-上)。

    基于这个 相关的线程、我认为你在 BOR 之前无法获得 SVS 中断。 我刚才链接的主题、 这个主题 讨论如何使用 ADC 或外部组件来监控电源电压。 以下是一些 FR5969示例、根据以下主题中讨论的解决 方案、您可能会发现它们相关:Comp_E、ADC 电池监控器。 您应该能够将这些端口连接到 FR5964。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    URICA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王乌里卡:

    感谢您的回答和信息。

    我知道 PMM 的功能无法实现这一点。 我将在使用 ADC 或比较器的软件中检查权变措施。

    此致、
    还不错