This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430FR6043传感

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, TIDM-02005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007135/evm430fr6043-sensing

主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043TIDM-02005

您好!

是否会使用 EVM430-FR6043测量气流和水流?

如何在  超声波感应设计中心提供1000kHz 的传输频率?

3.在 软件本身中是否有任何方法可以找到传感器所使用的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan、

    让我联系我们的 USS 专家、为您解答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan、

    我仍在等待#1和#3的答案、但对于#2、您在 GUI 中设置发射频率、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan、

    关于#1:TIDM-02005描述了水所需的硬件更改。 默认硬件配置用于气体。

    关于#2:不

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis Lehman:

    我肯定会更改默认硬件配置。

    谢谢你