This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:过驱= 5mV 和10mV 时比较器的传播延迟

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1008526/msp430fr2155-propagation-delay-of-comparator-with-overdrive-5mv-and-10mv

器件型号:MSP430FR2155

各位专家:

内部比较器存在传播延迟规格、如下面所示。

eCOMP0

eCOMP1

在 CPMSEL = 1时、过驱= 5mV 和10mV 是否有数据?

此致、

Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    通常、如果数据表中未列出该规格、则可能没有数据、并且未在生产中进行测试。  可能存在一些初始特性数据、但不确定这是否有用、尤其是当流程随着时间的推移而发生变化时。  但我可以问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的努力。 如果我们有任何客户参考数据、请让我们分享。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    我对您的回答延迟表示歉意。

    根据数据表、可编程迟滞模式没有5mV 设置。  仅为10mV、20mV、30mV、当然、禁用。  我认为我跟踪了一个可能拥有此数据的人。  他在上海、因此可能需要一天或两天的时间才能得到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    我们的产品和测试工程师已作出响应、遗憾的是、他们没有5mV 或10mV 的数据。