This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47183:无法从 IAR 嵌入式工作平台对 MSP 进行编程

Guru**** 2782545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1009955/msp430f47183-not-able-to-program-msp-from-iar-embedded-workbench

器件型号:MSP430F47183
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

您好!

我正在使用新的 MSP430、并尝试使用 MSP-FET430UIF 调试接口从 IAR 嵌入式工作平台调试器件。 当我尝试启动调试器时、我看到一个致命错误器件未找到。 我在项目选项中选择了正确的 MSP 器件型号。 我还验证了调试器和调试器电缆是否正常工作。 我从未遇到过与我合作过的任何其他 MSP430相关的问题。 我想知道是否有人有任何建议?

提前感谢、

Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    首先、检查您的原理图并确保其与下面指南中的图2-1相匹配、尤其是 J1/J2、具体取决于您是从外部为目标供电还是使用 FET 为目标供电。

    www.ti.com/.../slau278ah.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我已经查看了这个图、是的、调试器与 MSP 之间正在建立正确的连接。 此外、为了提供更多信息、我能够使用 Elprotronic 闪存读写器读取 MSP 并将其刷写到 MSP 中。 但是、尝试使用德州仪器 MSP-FET430UIF 执行同样的操作不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如更新后的问题已得到解决。 仔细观察硬件后、确定编程器的 RESET 引脚上使用了错误的复位电路。