This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6928:使用 DCO 作为主时钟源时、OFIFG 标志

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1010716/msp430fr6928-ofifg-flag-when-using-dco-as-main-clock-source

器件型号:MSP430FR6928

您好!

我 使用 DCO 作为主时钟、而不是外部振荡器。 加电后 、我正在监控 OFIFG 位被置位。 这是正常行为吗? 它是否与不使用外部振荡器相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Celal、

    请参阅下面的代码示例。  如果您运行此示例、是否仍然看到设置了此故障标志?   

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAzrtXyQF3fAKRAz-H-Ieg__IOGqZri__LATEST&search=msp430fr6928 

    故障条件和运行情况显示在下面的用户指南的第3.2.8节中。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau367p/slau367p.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "OFFIFG 振荡器故障中断标志被置位并在 POR 或任何振荡器故障(LFXTOFFG)时锁存
    或 HFXTOFFG)。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我阅读用户指南;

    "OFFIFG 振荡器故障中断标志被置位并在 POR 或任何振荡器故障(LFXTOFFG)时锁存
    或 HFXTOFFG)。 当 OFIFG 被置位且 OFIE 被置位时、OFIFG 会请求一个用户 NMI。 时间
    中断被发出、OFIE 不会像之前 MSP430系列中那样自动复位。 这不是
    OFIE 复位所需的时间更长。 NMI 进入和退出电路消除了这一要求。 OFIFG 标志
    必须由软件清除。 可通过检查各个故障位来识别故障源。"